This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541作为 ADC 驱动器:在输入信号上感应直流失调电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS41B49, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684394/ths4541-ths4541-as-adc-driver-induces-dc-offset-on-the-input-signal

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件:ADS41B49

您好!

我目前正在测试 THS4541以驱动 ADS41B49 ADC 的输入。

输入为直流耦合、我使用的是 THS4541数据表(图80、第47页)中指定的推荐电路

我遇到的问题是、当我在输入端连接任何东西时、THS4541会"上拉"几百 mV 的信号。 例如、当我将一个+-500mV 基准正弦波应用于零时、基准变为大约150mV。 当我断开它时、它会返回到零。 是否需要此行为? 任何指针、说明可能导致它的原因? 保护二极管可能是什么?

我在数据表中看到的电路与我的实现方案之间唯一的区别是、ADS41B49的 Vocm 为1.7V、而不是0.95V。 这可能是原因吗?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javcel:

    "基准电压变为150mV"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。


    很抱歉,我不够清楚。 我的意思是正弦值不再超过零、但它具有150mV 的直流偏移。

    编辑:


    需要澄清的几张图片:

    直接连接到示波器的波形发生器的输出:

    波形发生器与示波器和 THS4541相连并带有一个" T 形接点"的输出:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javcel:

    您能否确认您使用的波形发生器是交流耦合还是直流耦合? 我认为直流电压的变化可能是由于波形发生器是交流耦合的。 如果波形发生器不能支持直流电压输出、则可以假设发生器是交流耦合的。 如果是、则需要短接交流耦合 Vin 的跳线 JP1上的2至3。

    如果发生器是直流耦合的、则需要短接跳线 JP1上的2:1以实现直流耦合 Vin。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javcel:

    这与 Vocm 有关。 输出信号以 Vocm 电位为基准。 由于 OPAMP 由单电源供电、R4和 R5及其下端强制接地、因此当从电路中的右向左移动时、Vocm 电势将分压至0V。 最后、在波形发生器的50R 源阻抗下、产生的直流电压似乎会使正弦波向上移动。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我现在可以看到为什么会发生该偏移。 原则上、ADC 不应存在偏移。 我们仍在进行软件实施工作、以便能够正确评估。

    再次感谢