This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:红外接收器模拟前端

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681832/tlv7011-ir-receiver-analog-front-end

器件型号:TLV7011

有人能不能解释一下红外接收器模拟前端中涉及的数学运算? TLV7011数据表中的图42第8.2.2节中提到了这一点。 我想理解这一点,以便适应我的 IR PIN 光电二极管并更改波特率。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gacem、

    红外 LED 和 R1产生交流电压信号(Vin)。 R2和 C1通过该交流电压信号生成平均值、从而为比较器提供阈值(Vref)。 该阈值电压施加到比较器的正输入端。 (假设 R3=0且 R4=无穷 大、以了解比较器。) VIN 施加到比较器的输入端。 当 Vin 以 arround Vref 摆动时、比较器输出将切换。 R3和 R4提供了迟滞、可使切换保持稳定并使电路更好地抗噪声干扰。

    为了使电路适应您的需求、必须正确选择 R1以获得足够高的交流电压信号。 然后必须根据波特率正确选择 R2和 C1:时间常量必须足够高、以便能够生成可用值、而不会产生过多纹波。 R3和 R4可能不需要更改。 R2可能也是如此。 R1和 C1必须满足您的需求。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gacem

    除了 Kai 的评论之外、还有一份关于此主题的技术说明。  另一  个需要考虑的点是二极管反向偏置电容和 R1值产生的 RC 时间常数。  这也会限制光电二极管的响应。  光电二极管的简化模型可以是与二极管电容并联的电流源。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我认为我们可以在使用 IR 进行远程控制时谈论交流电压。 通常、它是以38KHz 调制的脉冲。 在我的例子中、它是 IrDA。 我想知道我是否可以谈论交流电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gacem、

    您是否需要在接收器中实现38kHz 带通和自动增益控制?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai Klas
    我不需要38KHz 带通和自动增益控制。 我设法使用分压器来实现接收器、从而在逆变器输入上生成 Vref。 PIN 光电二极管连接到一个电阻器、该电阻器根据存在/不存在 IR 光时 I Measure 的电流进行调整。 该电阻器连接到非逆变器输入端。 这就是为什么我想知道为什么要这样的组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gacem、

    唯一的区别是、数据表的电路还提供了迟滞、这可以使 OPAMP 的输出切换更加稳定。

    Kai