This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:过载恢复时间@负电源轨

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683986/opa365-overload-recovery-time-negative-rail

器件型号:OPA365

尊敬的团队:

我们的客户希望使用 OPA365、该设计会在负电源轨上对运算放大器进行过驱动。

一些信息:

  • 反相电路
  • 电源:+3.3V/-1.0V
  • 输入信号:-0.1V... +0.1V
  • 增益:20

问题:

1) 1)数据表为 VIN x 增益> Vs 指定了"过载恢复时间"值。这是否也适用于负电源轨?

2) 2)如果我们希望输出按用途削波、我们是否应该记住或测试任何内容?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    是的、过载仅指超出正输出或负输出限值的任何电压。 至于要记住的事项、只要在过驱动器件时确保不超过器件的绝对限制。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、非常感谢您的回答和确认。
    此致、Martin