This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF412:钳位二极管额定值

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LF412, TL052, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/685075/lf412-clamp-diode-ratings

器件型号:LF412
主题中讨论的其他器件: TL052TL072

大家好、  

是否有人可以告诉我 可以施加到 LF412输入端的最大电压是多少? 我看到可以施加的最小电压是 VEE。  

从每个输入到电源还有没有任何钳位二极管? 如果是、在什么正向电压下、它们将传导10mA 的输入电流?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我在这里说过的几乎同样有效:

    e2e.ti.com/.../683794

    LF412的输入端没有钳位二极管。 此外、请务必小心:输入电压不得低于负电源! 否则可能发生闩锁并破坏 LF412。 该芯片甚至不能承受最低的负电压。 在将输入连接到来自电路外部的信号时、为了与此芯片配合使用、必须在输入端施加二极管钳位。 明智的做法是在钳位和 LF412输入之间使用分压器。

    TL072和 TL052在此主题中更加稳健。 输入可由限流电阻器轻松保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kai 的回复、数据表明确指出输入不应低于 VEE、但正极侧如何、该器件可承受的最大电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    输入电压最高可高于 Vee (引脚4)+30V。
    从输入端到引脚8之间没有二极管;没有电流流动。