This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4032:数据表模版厚度建议是否正确?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681934/ths4032-data-sheet-stencil-thickness-recommendation-correct

器件型号:THS4032

我们无法在 该组件的接地表面上获得良好的焊点。 引线看起来会将接地表面保持在 PCB 表面上方、因此焊料必须弥合该间隙。 当我查看数据表时、发现封装 的接地表面远比引线高0.15mm。 然后、下一页仅推荐厚度为.127mm 的模板。 TI 是否支持此建议? 如何仅使用0.005"的焊锡膏来缩小0.006"的间隙?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我正在向我们的封装专家提出这个问题。 我们很快会回来。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    以下是我们的封装团队的回应。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    所涉及的器件是采用 PowerPAD 封装(DGN)的 THS4032。
    关断(散热焊盘底部到引线底部)
    为0.05-0.15mm、符合 JEDEC MO-187标准。

    由于各种客户安装条件、我们提供了一个表
    不同模版厚度的不同厚度。

    如果您使用的是0.127mm 厚的模板、并且在这方面有困难
    在散热焊盘和 PCB 之间建立良好的连接
    它们可以尝试的几个。

    1.调整焊锡膏打印设置(降低速度和增加压力)。
    2.增加模版孔径。
    3.在粘贴印刷过程中增加 PCB 和丝印板之间的间隙。
    4.制作一个模板、将模板的某个区域板上至
    增加厚度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到了这个表-是的、这很有帮助! 谢谢!