This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401EVM:LMH6401EVM GUI 无响应

Guru**** 2813685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6401EVM, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684012/lmh6401evm-lmh6401evm-gui-not-responding

器件型号:LMH6401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH6401

安装似乎成功(并且与电路板寄存器的连接)、但是对器件的所有写入都失败、并且所有读取返回为0。  想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    LMH6401EVM 是否由+/-2.5V 电源供电并消耗~69mA 的适当电流?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、偏置且电流消耗接近(接近60mA)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    电源电流似乎在低侧。 您使用什么电源电压为 LMH6401EVM 供电? 您正在连接所有 VS+、VS-和 GND 引脚、而不仅仅是 VS+和 VS-、对吧?

    您是否在 LMH6401 EVM GUI 上看到 USB 状态为"已连接"或"绿色"?
    如果是、您是否可以拔下 USB 连接、关闭 GUI、重新插入 USB 连接并重新启动 GUI、以便可以读取/写入寄存器。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、使用全部三条线路、最近使用+/-2.5V。 我也尝试过使用+5/0,但结果是一样的。

    此时会出现绿色的"Connected (已连接)"指示灯(拔下/重新启动似乎没有帮助、也没有尝试从 GUI 中刷新连接)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您记录的电源电流仅为60mA、这似乎很奇怪。 您是否可以仅使用+/-2.5V 电源(主要用于调试目的)并短接 JPD 连接器以查看器件是否断电? 我预计电源电流为~9mA、这可确认存在器件 GND 连接。 只有 EVM 上存在 GND 连接、才能通过 GUI 与器件通信。

    此外、您使用的是什么 Windows 操作系统? 我认为 GUI 仅针对 Windows 7编写、不支持 Windows 10操作系统。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    您是否能够解决有关 LMH6401EVM GUI 的问题?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不   断电没有响应、因此开始认为器件本身发生了故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jon、

    我明白了。 您是否可以轻松地与当地的 TI 销售人员取得合作以替换 LMH6401EVM? 我们很怀疑 EVM 的电流消耗仅为60mA、现在甚至不会断电。

    此致、
    Rohit