This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:关于精度规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684781/lm5056a-regarding-to-accuracy-specification

器件型号:LM5056A

你(们)好

我收到了客户的以下问题。
请告诉我答案。

1。
SNVS827A 数据表提供 INACC、VIN 精度等最小值和最大值的精度信息

这些百分比规格的标准偏差是多少?
(1σ? 2σ? 3σ?)

2.
您在发货前是否进行了精度(最小值/最大值)的工厂测试?

3.
精度规格是否涉及温度变化的影响?

4.
"图11. VOUT 测量误差"提供典型值、而不是最小值/最大值?

5.
如何计算总输出误差?
如果可能、您可以向我分享一个示例吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Na na、

    这些应该是3sigma 规范。 否则、对于最大和最小规格而言、它们是毫无意义的。

    另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Na na、
    1) 1)行业标准为3sigma。
    2) 2)我们确实会通过工厂测试筛选我们的器件、以确保它们在发货前处于我们的数据表限制范围内。
    3) 3)假设根据精度规格、您是指 Vout 测量误差。 它们对应于稳定的工作温度。
    4) 4)图11是从表征团队评估的所有样本的平均曲线得出的典型值。
    5) 5)存在多种误差源、包括失调电压、CMRR、PSRR、增益误差、线性度、 等等 我建议您观看以下视频系列、了解如何计算总误差。 training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers