This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:需要 INA226和 PAC1710之间的比较表

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684597/ina226-need-a-comparison-table-between-ina226-and-pac1710

器件型号:INA226

大家好、

我的客户正在根据 PAC1710评估我们的 INA226。 为了展示 INA226的强度、您能否帮助将一个比较表组合在一起?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    感谢您的联系。 我们正在考虑为您整合一份竞争分析。 但是、我们可能会在下一个工作日之前回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roy、您好!

    由于我们通常不会在线发布任何竞争分析、因此我们的一名团队成员将通过电子邮件与您联系。