This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:低压 ADC (3.3VDC)的高压(0-24V 直流)信号调节

Guru**** 2395645 points
Other Parts Discussed in Thread: INA146, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682424/ina146-high-voltage-0-24vdc-signal-conditioning-for-low-voltage-adcs-3-3vdc

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: LM7705

大家好、

我正在尝试寻找一种简单的方法来调节低压 ADC (0-3.3V)的高压信号(0-24V 直流)。

具体而言、我要 将0-10Vdc 的输入信号线性缩放到0-3.3Vdc、并在3.3Vdc 输出时剪切任何高于10Vdc 的输入信号。

我们已经使用 INA146进行了这项试验、其中使用了 V-=0v、V+=4.4V、总增益=0.33。 然而、一个关键问题是、在 Vin=0时、Vout 被削波为最小值0.15v 而不是0v。 是否有好的解决方法?

此外、100k 欧姆时 INA146的输入阻抗太低、可能会影响测量的系统。 如何将输入阻抗增加到>1Mohm?

非常感谢您的支持。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    关于输出摆幅、没有运算放大器可以摆动到电源轨。 即使是我们称之为轨到轨的器件也有限制。 您可以获得的最接近值受输入和输出级饱和特性的限制。 如果您希望在输出端摆动至0V、则需要负电源轨。 解决此问题的最简单方法之一是使用 LM7705等负偏置发生器。 它接受3V 至5.25V 的输入并产生-232mV 的输出。

    关于输入阻抗、最好的解决方案是缓冲两个输入以有效地构建仪表放大器。 您可以将大电阻器与输入串联、但这会显著降低 CMRR 性能。

    您是否需要差分放大器? 这是您尝试调节的差分信号吗? 如果不是、则有一种使用运算放大器的简单得多的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis