This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议的运算放大器

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682535/recommended-op-amp

主题中讨论的其他器件:INA828

需要差分输入、轨到轨输出、0-5V 单电源。 输入信号为0.2-1V、输出信号为0-3.3V、封装尺寸尽可能小。 目的是取代 AD620。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    最好的解决方案将是 INA828。 该器件可在150mV 范围内摆动至电源轨、并可由5V 电源供电。 它采用 SOIC 封装。

    您尚未指定输入共模范围、但这将严重影响您是否需要负电源电压以及应在何处设置基准电压。 在 INA828之后、您可能需要一个额外的级才能正确缩放所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    门格

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、或者在这个线程超时时时创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis