This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA196:INA196、ucd90990、lm5069使用共享分流器进行电流感应?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, INA196, INA303, INA302, INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684358/ina196-ina196-ucd90990-lm5069-current-sensing-with-a-shared-shunt

器件型号:INA196
主题中讨论的其他器件:LM5069INA303INA302INA301

我想知道是否可以与 INA 共享 LM5069的分流器以实现浪涌电流保护、从而监控所用的交流电流。

我不想使用第二个分流器、因为它需要更多的空间和成本。

是否有针对它的有效参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    如果 LM5069的输入偏置电流不会干扰您使用 INA196进行的电流测量、则应正常工作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    可以将电流控制器的分流器与 LM5069和 INA196等电流传感器共享。 唯一的折衷是测量精度、具体取决于两个器件的输入电阻和用于感应的分流电阻。

    较低的分流电阻器将产生更准确的结果、而传感器的高输入电阻将额外有帮助。 由于 LM5069的输入偏置电流大于 INA196的数量级,因此测量误差可能在毫安级上。

    INA301、INA302和 INA303在较低的共模电压下运行、但在一个封装中提供具有过流保护的电流感应。

    感谢您使用 TI 产品,如果您想了解更多详细信息,请回复!

     

    此致、
    Manuel Chavez