This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OV 和 UV 感应

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6700, TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684477/ov-and-uv-sensing

主题中讨论的其他器件:TLV6700TLV6710

您好!

我想感测 160V 至300V 的线电压范围。

希望在控制器引脚上感测 OV 和 UV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为这不是提出这一要求的正确论坛。 如果您想构建类似的电路、我认为这将属于运算放大器团队。 我不知道任何具有该功能的 IC 来自保护团队。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮您更改论坛吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak
    是否计划直接监控线路电压、或者是否有电阻器分压电压的选项?
    我们的产品系列中有两个窗口比较器器件。 TLV6700可由高达18V 的电源供电运行、而 TLV6710可由高达36V 的电源供电运行。 这两种产品都有内部基准。 因此、输入信号被分压至基准电平、这样一个比较器在超过欠压条件时变为低电平、而另一个比较器在输入超过过压条件时变为低电平。 输出为漏极开路、因此可将输出连接在一起并进行电平转换以驱动单个控制器引脚。
    卡盘