This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:测量直流意外行为。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683417/iso124-measuring-dc-unexpected-behavior

器件型号:ISO124

大家好、

我们正在开发开关频率介于100kHz 和200kHz 之间的直流/直流转换器。 我们使用 ISO124测量650至800V 的输出直流电压。 这是输入方案:

当转换器在100-120kHz 的频率附近切换时、ISO124输出显示在下一个以品红色显示的示波器截图中、该示波器具有700V 恒定直流输入。

您能否向我们提供有关出现三角波的原因的更多信息? 您能给我们提供任何解决方案吗?

感谢大家。

迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入上述方案和做法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego!

    非常有趣的波形!  电路原理图中是否存在任何未显示的额外 Vout 滤波?  您能否告诉我们三角频率是随施加的输入电压变化还是(如果您可以轻松地调节)转换器开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜、未连接的接地。。。

    尝试通过 Y 电容器连接两个接地端。

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我们有一个附加滤波器、其拓扑与数据表中所示的相同、截止频率为100Hz。 当电压达到650V Aprox 时、将出现三角波。 频率为120kHz。 之前、我们有一个直流电压、当我们降低开关频率以增加输出电压时、三角波会有明显的变化。

    此致、
    迭戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerhard、

    在传感器输出中、接地通过高质量电压源进行连接。 在传感器输入端、暂时无法建立连接。

    谢谢。

    此致、
    迭戈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、

    您能否尝试关闭直流/直流转换器并从工作台电源施加~8V 的固定电压来验证 ISO124是否正常工作? 您之前提到过、您有一条700V 总线、并且通过输入分压器、引脚27上的电压应该大约为8V。 我可以理解为什么您在105k 开关速度下获得这些更高频率的尖峰、但~14k 三角对我来说是没有意义的。 正如 Gebhard 所建议的、如果您的输入 GND 不完全是您认为的、这可能是这里的问题。