This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:电源序列问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679327/ina199-power-sequence-question

器件型号:INA199

您好专家、

我的客户对 V+和输入信号之间的 INA199序列有疑问。 它们使用 INA199来感测输入电流、但 V+连接到3.3VREF、该 VREF 在输入信号出现后准备就绪。 但它们不希望输出在存在 V+之前失控。 我参考了下面的电源序列常见问题解答链接、找到了如果输出连接10kohm 至 GND、则输出将保持在0V (V+悬空)。 它们现在在输出端连接10kohm+15kohm 作为分压器、如下图所示。  

我们的问题是、当 V+在其应用中未准备就绪时(使用此25k Ω 电阻)、Vout 是否会保持为0V。 请就此问题提供帮助? 谢谢!!

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/current-shunt-monitors/w/faq/3582.power-sequencing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina199%20sequence

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann_Lien:

    感谢您与我们联系。  我对器件的 A3版本(200V/V 增益)进行了一些测量、发现电源实际上是使用浮动电源浮动的。  但是、这确实会随负载电阻而变化。  较低的负载电阻将具有较低的输出。  我怀疑增益版本也会对此产生一些影响。  但是、我需要确认更多的测量结果。  现在、我可以说、对于200V/V 增益型号、您的客户可能希望看到267mV 的输出。  我的测量值和设置如下图1至3所示。  我使用10mV 差分电压来仿真通过输入端分流电阻器的电流产生的电压。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您为我们进行测试。
    我们是否有机会获得 INA199B1 (增益= 50V/V)器件的测试结果? 非常感谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    很抱歉再次打扰你。
    共模电压为19V (19V 输入)。 另外、请在这种情况下提供帮助、因为这对客户来说是一种紧急情况。 非常感谢!! 真的!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann_Lien:

    遗憾的是、目前我们只有 INA199Ax 样片。 因此、在我实际测试 B1版本之前的几天内、我将会进行测试。 但是、除了使用的 ESD 结构外、这些器件应该是相同的。 因此、我确实在19V 共模电压下使用 INA199A1进行了测量、对于该器件、输出为417mV。 我还改变了共模、发现输出值会随共模电压的变化而变化。 较低的共模电压将产生较低的电压输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您对本案例的帮助和详细描述。
    会让我的客户知道它、谢谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    您能否使分压电阻器 PR9022/PR9023更小? 这会降低 INA199输出端不需要的电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    您能否使分压电阻器 PR9022/PR9023更小? 这也会降低 INA199输出端不需要的电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann_Lien:

    我终于获得了 INA199B1测量值。 这实际上与 A1测量结果大不相同。 在19V 共模电压、10mV Vsense 差分电压下、我在输出端测得的电压为1.41V。 另外、我之前没有提到 VREF 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann_Lien:

    我意识到我在上一个设置中忽略了一个连接、您可能会很高兴地知道、在正确的设置下、我在输出端测量了445mV。

    在我的上一个设置中、输出基本上保持打开状态(除了 DMM 连接)、而在该设置中、我连接了10k、15k 和1000pF、就像您在设置中一样。