This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:关断模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681850/opa2670-shutdown-mode

器件型号:OPA2670

您好、我如何  设置 OPA2670 以进入关断模式?

A0 A1逻辑控制线是否需要外部电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giovanni、

    感谢您关注我们的放大器。 当 A0和 A1均为高电平时、器件将处于关断模式。 这在电气特性表的数据表的第4页中进行了说明:

    控制线路不需要外部电阻器、只有>2V 的电压较高。 如有任何疑问、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢