This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213-Q1:INA213-Q1故障模式

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: INA213-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681141/ina213-q1-ina213-q1-failure-mode

器件型号:INA213-Q1

大家好、

我认为故障模式有多种现象、但是否有任何症状表明输出电压变为固定值?

此致、
高志林。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    这是不可能的,但不是不可能的。 您能否向我们展示原理图并描述错误?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    感谢您在设计中考虑使用德州仪器。  根据超出的数据表规格、您可能会观察到不同的故障行为、并且输出电压可能会变化。  检查器件是否出现故障的一种快速方法是查看静态电流和失调电压是否高于预期。  另一个更繁琐的检查是查看您所得到的误差百分比。  幸运的是、INA213-Q1产品页面上有一个方便的工具(下图1)、可帮助您快速查看在某些给定的工作条件下应该看到的错误量。

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San 和 Patrick-San

    请您回复。

    由于它是回顾阶段、因此还没有电路。 因此、这并不意味着它失败了。


    我的客户根据中断方式考虑是否可以固定输出。
    无论输入电压如何、输出电压是否可能以固定值击穿。


    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    输出将变为固定电压而不会达到饱和状态? 非常不可能……

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    根据您断开器件的方式、它可能会在电源和接地之间以固定电压输出。 但是、这最想在器件之间表现出某种差异。 此外、如果我们不知道器件将承受的特定绝对最大额定值违规、则很难预测。 最后、我们通常不会描述损坏器件的性能特征。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kai San 和 Patrick San

    感谢您的回答。

    如果出现这种现象、除了内部电路接线的"开路"之外、还有什么其他可以考虑的问题吗?
    请告诉我它是否存在。

    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    如上所述、如果器件发生故障、我们只能期望器件在器件接地和电源之间具有输出。 但是、我们无法预测确切的输出是什么。