This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA103:输出被切断、询问更多

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA103, PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681591/pga103-the-output-is-cut-off-ask-more

器件型号:PGA103
Thread 中讨论的其他器件: PGA204

您好、尊敬的:

我选择了我的设计中使用的 PGA103、发现当电源为±5V 时、信号输出被切断。 输出限制在±1.5V 之间。 建议我选择 PGA204、因为 PGA 的输出限制在±3.5V 之间。 我想问的是、您是否 有任何可作为轨到轨输出的 PGA 芯片? 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4815151、
    抱歉、我不知道我们产品系列中的轨到轨输出 PGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4815151

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis