This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:LMP7721

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683586/lmp7721-lmp7721

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: LM4140

我使用 LMP7721设计 pH 探针的信号调节。

我已从 TI 获取 LMP7721样片(SMD 封装)。

LMP7721的问题是它在几天内(几乎一天或两天)工作正常、然后它进入饱和状态(正或负)。

我使用 LMP7721作为 pH 探针信号的缓冲器。

到目前为止、我已经尝试了至少5-6 lmp7721、但没有一个正在工作。 每个 lmp7721都达到饱和状态。

我应该怎么做?

处理 lmp7721 (SMD 电池组)时需要采取的任何预防措施。

请帮我解决!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们将需要您的电路原理图和 pH 探针规格、以建议可能的解决方案。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 Van London 的 pH 探针、其规格几乎与前面提到的采用 pH 电极设计的 TI AN-1852设计相同。

    它在25度时提供59mV/pH。 输出阻抗约为25M Ω。

    我已连接电路原理图 :在 LMP7721的1个端子处,我连接了具有 BNC 连接器(信号)和其他 BNC 连接器端子(周围屏蔽层)的 pH 探针。

    我的此电路在 不同的 LMP7721饱和之前多次使用它们。 一段时间后、它们最终会进入饱和状态。

    当它们正常工作时、以 mV 为单位显示正确的输出(在 pH 为4时大约为180mV、这符合预期)。

    请向我推荐解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saish

    我注意到的第一件事是、您显示的是10V (+-5V)电源。 此器件的额定最大电压为5.5V (+-2.75V)。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我可以为 LMP7721提供最大+2.75和-2.75
    数据表提供了1.8V 至5.5V 的电压、建议差分电压范围(V+- V-)
    最大值的范围是多少 可以施加输入电压?
    您能告诉我原理图中的其他错误以及在处理过程中应采取的预防措施吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 pH 探针输出在-450mV 至+450mV 之间变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saish

    是的、电源电压必须介于1.8V 和5.5V 之间、因此、如果您使用的是双电源、则电源电压需要介于+-0.9V 和+-2.75V 之间。
    如果您使用的是+/- 2.5V 电源、则可以使用+-450mV 输入。

    以下是需要注意的一些一般事项:
    1.解决方案的温度很重要。 您的电路中不会显示温度传感器。 这意味着您必须将解决方案保持在固定温度、这可能很难做到。 即使是几度的变化也会导致显著误差。 您提到的 TI 参考设计(AN-1852)对此进行了详细讨论。
    2.电路板布局和清洁非常重要。 输入对泄漏电流非常敏感...请参阅数据表第8章、应用和实施、第20 - 24页。
    处理这些器件时应始终考虑 ESD。 应使用 ESD 垫和接地腕带或离子发生器。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
    总之、IC 饱和是由于 Vcc 过大所致
    您能否为我推荐一种获得+-2.5V 电源的合适方法?
    正在等待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用单极电源来驱动 LMP7721吗?
    出于好奇、为什么 LMP7721工作了几天、即使我已经为其提供了10V 的电源、也是如此?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saish

    如果您没有+-2.5V 的实验室电源、则可以使用 LDO (线性稳压器)、但器件选择和设计将超出此论坛的范围...您可以从以下链接开始:

    www.ti.com/.../overview.html

    您可以使用单极电源和单极电源...这正是 TI 参考设计 AN-1852中所做的。

    我怀疑器件的总功耗很低、即使在过压条件下也是如此、这也是它们持续时间尽可能长的原因。

    Dennis

    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过使用单极电源、我只能获得单极值、对吧?

    我将原理图重新设计如下:

    请检查并告诉我它是否起作用?

    对于第二个 LMP7721,它被用在差分配置中以只获得单极值从 LM4140获得的同相输入为1.024V

    第一个 LMP7721的输入是 pH 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述原理图是否适用于 pH 探针信号调节?