This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:LM211输入上允许的最大电压

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683597/lm211-maximum-voltage-allowed-on-lm211-input

器件型号:LM211

我们在其中一款产品中使用 LM211DR。我注意到输入引脚上的最大额定电压有一条注释#4、该注释在 VCC 小于15V 时将输入电压限制为小于或等于 VCC。我们使用的是5V VCC。我们的 当前设计在输入上施加12V 电压、明显超过您指定的额定值。 我们没有收到外地的任何投诉。 我想知道数据表中的注释#4是否有效或是否从旧数据表中转移。
我认为这项限制是多余的另一个理由,就是在半个月内,我们把它列入名单,作为另一个选择,但它没有这项限制。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    共模输入电压范围对于实现正确的性能也至关重要! 您是否阅读过数据表的第9.2.2.1节?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、
    第6.1节涉及"绝对最大额定值"、当注释4明确说明如下时、并未提及任何共模电压容差。
    '输入电压的幅度不得超过电源电压的幅度或±15V、以较小者为准。'
    第9.2.2.1节只是一个设计示例和建议。 Vicr IT 所指的是电压为15V 作为 Vcc 的电气规格的一部分。 我们使用的是5V Vcc、因此会产生混淆。
    如果我误解了您的意见、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    注4是"以较小者为准"、由于5V 小于15、因此最大值为5V。

    使用单个+5V 电源时、额定 输入范围为+0.5V 至+3.5V、因此您显然超出了输入范围。

    这些较早的器件没有到电源轨的 ESD 二极管钳位、因此如果超过电源轨、它们将不会钳位。 使输入高于 Vcc+将对 PNP 输入对进行反向偏置、并关闭该侧的输入晶体管。

    半模器件具有相同的限制(第3页的注2)。 虽然*在*输入之间可能有30V *(差分)、但每个输入(共模)电压对电源的"中点"有15V 的限制。 如果使用大型非对称电源、这将成为一个问题。

    在任何情况下-输入电压都不能超过电源电压(Vcc+或 Vcc-....especially Vcc-)。

    它们可能看起来是"正常工作"的、因为只要其中一个输入处于合法输入范围内、输入对的至少一侧就正常工作、并且输出应该正确(输入级被强制关闭平衡)。

    但是、这可能会随温度或器件变化而变化、因此不应依赖它。 这是未指定的行为、可能会发生反转或振荡。 。

    请注意、在该模式下、传播延迟和偏移规格为"开窗口"。 当输入电压最终处于范围内时、它将具有恢复时间。

    你很幸运! 我们必须正式说将输入电压降低至3.5V 或更低。 比较器不需要绝对电压电平、因此增加或调整衰减可使输入电平处于合法范围内。