This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:缓冲器应用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683613/opa551-buffer-application

器件型号:OPA551

有关放大器 OPA551的更多问题:

数据表显示引脚1和5不应连接到负电源。 但 PDIP 和 SOIC 的布局显示了引脚1至4至5之间的连接。 这是我的绩效问题的一个因素有多大?

此外、如果我打算将 OPA551 用作电压跟随器、我打算在同相配置中将输出直接连接到反相输入。 您认为这种技术有多实用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhijit

    这似乎是一个重复的线程、因此我们将关闭这个线程。

    谢谢
    Dennis