This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115的输出问题

Guru**** 2580715 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679545/xtr115-the-output-issue-for-xtr115

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR111

大家好、

客户使用 XTR115。 他的原理图见附图。 输入电压为0~3V。  

VREF 的输出电压始终为2.5V。  VREG 的输出电压始终为5V。  

开始时,输出电流可以满足 IO=100*IIN 的要求。 几分钟后、输出电流  

无法满足此 公式。

然后他更改另一个新的 XTR115器件、那么输出电流可以满足此 公式。

问题1. XTR115的输入范围是多少?  0~3V 输入电压能否满足输入电压范围?

我注意到、数据表显示了第5页上的"常见满量程输入电压范围为1V 及以上"。  

输入范围是否为0~1V?

问题2. 您是否会检查客户的原理图是否正确?

问题3. 对于客户的问题、您是否会提供一些建议?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    我们的 XTR 专家目前不在办公室、但通过查看此电路、我看不到任何明显的问题。 输入电压范围将取决于为 R56和 R57选择的值。 使用18k 输入电阻器时、输出电压为166µA μ A 的输入电流、这将转换为16mA 的输出电流。

    客户的输出电流范围是多少? 这是标准4-20mA 输出还是不同的范围? 与故障模式相比、在正确运行期间测量输出电流的时间是多少? 如果客户将有故障的 XTR115交换回电路、输出是否在短时间内仍然正确、或者故障是否是永久性的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户似乎在尝试在3线应用中使用此2线4-20mA 器件。  对于三线制应用、请考虑 XTR111。

    请参阅随附的文章、其中介绍了2线和3线4-20mA 之间的差异。   

    e2e.ti.com/.../Planet-Analogue-_2D00_-Signal-Chain-Basics-_2D00_-The-basics-of-4_2D00_20mA-current-loop-transmitters.pdf

     另请阅读此博客文章:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    好的。 感谢你的帮助。

    问题1. 如果客户使用 XTR111等3线应用、我想了解如何设计原理图。 对于 XTR111的图36、例如连接、两个红色圆圈 GND 是否连接在一起?

    问题2. 是否有关于3线应用的博客、例如 XTR111?

    问题3. 关于 您发送给我的附件中的图3,它显示"

    3线传感器变送器拓扑(图3)支持需要>4mA 电流的传感器变送器设计
    工作电流。" 您是否会解释 传感器变送器设计为何可以更高至4mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    对于 Q1:是的、接地连接的目的是相同的、因为在3线设计中、一般假设您的发送器具有本地电源、因此会在传感器上运行接地线。 不过、根据导线长度的不同、您的传感器接地端的电势可能稍有不同。 只要没有显著的差异并且您仍处于 XTR111的合规性限制范围内、就不会出现任何问题。

    Q2:DAC 组有一个有关三线制工业应用的博客系列、您可以在以下网站找到: e2e.ti.com/.../industrial-dacs-an-overview-of-analogue-outputs-and-architectures

    Q3:对于2线制器件、输入电路消耗的所有电流都通过 IRET 返回并成为输出电流的一部分。 因此、在2线系统中、输出电流不能小于输入电路消耗的电流。 在3线应用中、输入电路以接地为基准、其电流消耗与输出电流无关、因此您可以根据需要在输入级消耗尽可能多的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、或者在这个线程超时时时创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis