主题中讨论的其他器件: XTR117
您好!
我想为客户提供同一器件上的2线4-20mA 或3线4-20mA 选择。 我正在寻找有关如何在同一电路中同时提供这两种解决方案的指导。 每个端子都有专用端子、包括电源(总共5个端子)、但我想确保在选择另一个端子时都不会损坏。 两者都不会同时使用。 这两个都将由同一个 DAC 驱动。 我希望设计可靠、在意外接线错误时不会损坏。 这是可行的吗?
谢谢、
Scott
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想为客户提供同一器件上的2线4-20mA 或3线4-20mA 选择。 我正在寻找有关如何在同一电路中同时提供这两种解决方案的指导。 每个端子都有专用端子、包括电源(总共5个端子)、但我想确保在选择另一个端子时都不会损坏。 两者都不会同时使用。 这两个都将由同一个 DAC 驱动。 我希望设计可靠、在意外接线错误时不会损坏。 这是可行的吗?
谢谢、
Scott
谢谢 Zak。 同意您的观点。 我们的目标是为两种类型的客户提供一种通用产品。 关键点是它是一个或另一个、绝不是两者兼而有之。 我已经看到具有3个端子的终端产品(3线模式下的电源、GND、3线模式下的输出以及2线环路模式下的电源、GND)、但我不确定它们是如何实现这一点的。 跳线/开关是适合我的产品的解决方案。 目前、我有一个 DAC 同时以 XTR111-GND 和 XTR117-IRET 为基准。 在2线制模式下、客户连接到 XTR117上的 V+和 IO、而在3线制模式下、客户连接到单独的电源/GND/Output。 我发现导致5个端子的一件事是 XTR117器件似乎灌入了大量电流、如果 IO 未连接、则可能会损坏。 您是否有任何防止这种情况的建议? 我想我在其他地方读到过、将 IRET 短接到 IO 不是一个好主意、就像您提到的那样。 为了达到回路供电电流<4mA 的要求、我使用 SMPS 和两个正电源通过二极管馈送至该 SMPS、以创建5V 数字电源。 这种方法有任何问题吗? 有更好的想法吗?
谢谢!
Scott