This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:信号发生器应用中的输出失真

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681099/ths3091-output-distortion-in-signal-generator-application

器件型号:THS3091

大家好、

我们的客户在 其信号发生器项目中遇到一个失真问题。 随附的是它们的原理图和 详细的测试报告。 信号继电器来自 Kemet UC2/UD2系列。 您能就这个问题发表一些意见吗?

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    我想到以下几点:

    1.继电器是否在"制造"之前执行"中断"?

    R2和 R16具有非常高的欧姆值。 这可能适用于慢速运算放大器、但对于超快速 THS3091至关重要。 THS3091的源阻抗应该低得多。

    3、R17很好。 但每个 THS3091都应在其输入端直接具有一个单独的 R17。

    4.切勿直接在 THS3091的输出引脚处测量信号! 即使是极低的探针电容和电缆也会由于容性负载过高而导致相位裕度减小、从而使 THS3091振荡。 务必插入约50R 的电阻、这有助于将 THS3091的输出与容性负载隔离。 将该电阻直接安装在输出引脚上。

    5.将多个探头连接到高频电路可能会因附加接地连接而出现问题。 它们可能会形成环路并增加复杂的负载阻抗。 在将多个探头连接到高频电路时要非常小心。

    6.电源去耦中的铁氧体磁珠如果引入谐振,则至关重要。 为每个铁氧体磁珠添加一个较小的串联电阻以消除这些谐振。

    7.并联不等去耦电容器时要非常小心。 如果两者都具有极低的 ESR、则可以形成谐振、这将破坏该频率下的去耦能力。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    使其脱机。

    此致、
    Rohit