Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET8551T 您好!
我对有关 ONET8551T 焊盘布局的更多信息感兴趣。 我完全了解该器件是为线性连接而设计的、但我们计划尝试将其切换至插入器、这使得正确放置焊盘至关重要。 首先、是否可以获取 GDS 文件(仅用于焊盘)? 如果无法做到这一点,我想确认数据表第9页上的坐标都是从焊盘的中心(而不是角落)参考的--这是正确的吗? 最后、我想知道您是否有其他与尝试翻转器件芯片有关的即时问题。 我看到背面打算接地...可以使用焊线将其接地、以重新连接到插入器上的接地端吗? 在调整器件以进行反转切屑时、是否需要考虑其他类似的注意事项?
谢谢、
Nathan