This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:除了 LMH6551之外、我们还有其他更适合满足以下要求的器件吗?

Guru**** 2559360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6551, LMH6552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680311/lmh6551-do-we-have-more-suitable-for-the-requirement-below-besides-lmh6551

器件型号:LMH6551
主题中讨论的其他器件: LMH6552

大家好、

除了 LMH6551、我们是否还有更多适合以下要求的器件?

GBW>200m (每个通道都可以)

谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    这话到底是什么意思? 差分高速运算放大器? 用于什么应用?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我的客户正在寻找差动高速放大器。 应用是 DVR (数据视频记录)。

    谢谢。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    客户 可能希望了解具有1.5GHz 小信号带宽的 LMH6552、该器件应该是 LMH6551的升级版。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、

    我们希望低成本器件低于 LMH6551。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    使其脱机。

    此致、
    Rohit