This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001:适用于从 MAX9911EWT+升级

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001, TLV6001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682717/tlv6001-suitable-upgrade-from-max9911ewt

器件型号:TLV6001
主题中讨论的其他器件:TLV9001

您好!

我的客户目前正在使用 Maxim MAX9911EWT+。

但是、对于未来的项目、他们希望放大器通过以下方式运行:

1.95V 电源

500kHz 至1MHz

0.2V/us 转换

并且封装与6引脚 WLP 封装相似、甚至更小。

如果可能、销钉将很好、但不会是一个交易断路器。

TLV6001或 TLV9001是否是此器件的理想替代产品?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢伊

    DCK 中的 TLV6001更大、但匹配良好。
    TLV9061IDPWR 是一款采用超小型封装的10MHz 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到、在数据表中、压摆率是在5V 时测得的、您是否有任何测量显示1.8V 时的压摆率?

    谢谢、
    Loie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    50µA 没有显示1.8V 压摆率的测量结果、但从图2可以看出、器件的 IQ 从 μ A/ch 变为48µA μ A/ch 或约4%。 假设压摆率也会下降约4%、这是一个公平的猜测。

    有关压摆率的更多信息、我建议您查看 TI 高精度实验室的第6部分:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-slew-rate-1

    最棒的
    Paul