This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:运算放大器支持要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683022/lm324-opamp-amplifier-support-reqd

器件型号:LM324

尊敬的先生:

我需要您对此运算放大器电路的支持。 请参阅随附的图片。 我使用了双电源+-5V、IC 使用了 LM324SN。

我遇到了无法按照仿真获得输出的问题。

该电路分为三个部分。 第一 部分是微安桥式振荡器、第二部分是缓冲放大器(在反馈中使用1K 电阻器来限制电流)、第三部分是反相放大器。

当我在反相放大器电路中连接电阻器465E 时、缓冲放大器后面的输出变为零、当我移除该电阻器时、我得到300mv。
我无法确定原因。 需要您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R:您好、

    1µ 电容器后面缺少一个电阻器。 在 OPAMP 的正输入端与 GND 之间连接一个电阻器、以提供输入偏置电流的电流路径。

    此外、反馈电阻465R 和1k 可能具有过低的欧姆值。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它现在可以工作。 感谢您的支持