请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM324 尊敬的先生:
我需要您对此运算放大器电路的支持。 请参阅随附的图片。 我使用了双电源+-5V、IC 使用了 LM324SN。
我遇到了无法按照仿真获得输出的问题。
该电路分为三个部分。 第一 部分是微安桥式振荡器、第二部分是缓冲放大器(在反馈中使用1K 电阻器来限制电流)、第三部分是反相放大器。
当我在反相放大器电路中连接电阻器465E 时、缓冲放大器后面的输出变为零、当我移除该电阻器时、我得到300mv。
我无法确定原因。 需要您的支持。