This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:未使用的通道

Guru**** 2893940 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681311/opa2835-unused-channel

器件型号:OPA2835

你好、支持者

如何处理 OPA2835未使用通道的输入和输出? 谢谢!

此致

Daivd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    一种方法是将未使用的运算放大器连接为单位增益跟随器(-输入到输出)、并将+输入连接到不违反共模输入电压范围的电位、例如在这里可以为0V。

    但是、如果 OPAMP 不是输出轨到轨运算放大器、并且在输出为0V 时不能跟随+输入、则这会使未使用的运算放大器消耗的电源电流大于正常值。 如果您不确定 OPA2835是否以这种方式工作、请将+input 连接到0.3V 至1.5V 之间的电位。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    要清楚一点、您根本不打算使用 OPA2835的第二个通道?

    其次是使用 DGS 封装(VSSOP)还是 D 封装(SOIC)?

    此致、

    Robert