This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:共模电压变化与失调电压间的关系

Guru**** 2968860 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, OPA365, OPA364, OPA325, OPA388, OPA320, OPA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682524/tlv9062-variance-of-the-common-mode-voltage-vs-offset-voltage

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: OPA365、 OPA364、 OPA325、 OPA388、 OPA320、 OPA322

您好!

 

有一个图表显示了共模电压与偏移电压之间的差异(请见下面从数据表复制的内容)。 这是我们关注的问题、就好像我们有一个作为单位增益缓冲器馈入该放大器的信号(例如)、如果该信号从3V 上升到4.5V、那么根据这一点、偏移电压将在一定程度上步进 (如果我读的是这个右键)

 

不同的彩色线条代表什么? 我已经假设温度、但没有关键、我想知道温度对应于哪条线。

 

此外、我还想确认我正在正确读取该值、这意味着当作为~4.1V 的单位增益缓冲器运行时、偏移电压存在一个阶跃–这是正确的吗? (假设 V-= 0V 且 V+= 5V)。 因此、在信号围绕该电平变化的情况下、信号会额外增加1.5mV 的噪声?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、原始邮件中的文件似乎没有正确附加。 请参阅下面的数据表图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您可以看到多个典型 TLV9062的性能。 每个彩色曲线都属于这样的 TLV9062。

    是的、当 comon 模式电压达到特定电平时、输入失调电压会有一个阶跃。 数据表的第9.3.1节解释了这种情况的发生原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、为了更清晰、图中显示制造差异的差分线是什么?

    此致、

    Ben Strawbridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    Kai 是正确的-谢谢 Kai!

    这种称为输入交叉失真的行为对于大多数通用和精密轨到轨输入产品很常见。 如果此行为不可取、请考虑使用"零交叉"运算放大器、例如 OPA320、OPA322、OPA325、OPA365、OPA364、 或 OPA388。 这些器件具有内部电荷泵、无需使用互补输入级。 OPA325与 TLV9062具有相同的10MHz GBW。

    这是一个描述零交叉运算放大器的技术手册。
    www.ti.com/.../sboa181a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Collin、

    最坏情况 Vos 是否有数字? 数据表显示、在整个温度范围内为±2mV、这是否包括交叉点的变化? 我假设它不是在 Vs/2上声明的。 那么、是否有最坏情况下的数据可用?

    我只是试图确定最坏的情况。

    此致、

    Ben Strawbridge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您的观察结果正确。 输入失调电压仅针对 Vs/2指定。

    请记住、TLV9062是一款低成本 RRIO 运算放大器。 如果您需要最高精度、则应采用更昂贵的运算放大器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 KI 所确认的那样、最大输入偏移电压被指定为一个 Vs/2共模输入电压。  最大共模电压下的最坏情况输入失调电压是 通过 CMRR 规格间接指定的。  整个输入共模范围内的最小 CMRR 为57dB、包括输入对转换的上部区域。  57dB 大约为1.4mV/V、因此在2.75V 从2.75V 变为5.5V 时、上部区域中的最大偏移应小于3.9mV。  在最坏的情况下、计算得出的最大初始偏移为+2mV、然后加上 CMRR 的+3.8mV。  这种情况极不可能发生。