This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096IPWR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA343, LM2611, DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682093/dit4096ipwr

主题中讨论的其他器件:OPA355OPA343LM2611DIT4096

OPA355NA
OPA355nA/3K
OPA355nA/250
DIT4096IPWR
OPA343NA
OPA343nA/3K
OPA343nA/250

您好!

我需要上述器件的 ESD 信息。 请向我们提供数据。

1)人体放电模式、HBM
2)机器放电模型、mm

3)组件充电模式,CDM
LM2611AMF/NOPB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amruta、

    我可以为您提供 OPA355和 OPA343运算放大器方面的帮助。 请注意、您列出的各种后缀的 HBM 和 MM 编号是相同的:

    OPA343     HBM   500V      mm    100V

    OPA355      HBM    4kV       mm     500V

    DIT4096是一款数字音频发送器、我们在精密放大器中没有关于它的 ESD 信息。 请在音频转换器 E2E 论坛上咨询其 HBM/mm ESD 性能。 此外 、LM2611是一款直流/直流转换 器、本论坛不对此进行介绍。 请联系非隔离式直流/直流 E2E 论坛、获取有关 CDM ESD 性能的帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您对剩余器件的快速响应和指导。