This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV651:输入阻抗

Guru**** 1187260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV651
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678972/lmv651-input-impedance

器件型号:LMV651

我正在寻找输入阻抗规格。

TX、

Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    感谢您关注 LMV651。

    当我查看此器件的输入阻抗时、您是否会向我提供有关您尝试驱动的信号的更多详细信息?

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    LMV651的输入阻抗将基于类似架构的器件、约为3pF 差分电容和5pF 共模电容。 80nA 的输入偏置电流将主导任何输入电阻影响。