This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA111:输出电流保护

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: INA111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680495/ina111-output-current-protection

器件型号:INA111

您好!

我使用的是一个由+/-5V 对称电源供电的 INA111、输出需要是单电源(5V)。 我添加了一个肖特基二极管(与输出并联)、以防止该电压为负。 我想知道我是否需要连接一个限流电阻器来保护输出、或者 INA111将对其进行限制、可以这样做。  

谢谢、

考  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaue、

    是的、我会插入一个大约1k 的限流电阻器。 取决于您的电路。 该电阻器不仅会限制 INA111的输出电流、还会限制负电源电流。 降低输出电流的另一个优势是肖特基二极管两端的压降减小。 输出将与肖特基二极管(结电容)的容性负载隔离。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    INA111的最小电源电压为+-6V。 即使您使用了+-6V 电源、假设共模输入电压为零、您也只能获得最多约+4V 的正输出摆幅。

    如果您可以提供更多信息、例如原理图、输入(传感器类型、激励电压)和增益、我们应该能够提出解决方案建议。


    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis