This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:输入阻抗

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, TL071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681981/tl071-input-impedance

器件型号:TL071
主题中讨论的其他器件:TL074

我是一名工程师、希望知道该放大器的确切输入阻抗。 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf)未指定此器件的编号。 它用于低频射频应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alicia、

    如果您能让我们在下周初回来、我们将不胜感激。 同时、您能否告诉我们您特别感兴趣的频率范围?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alicia、

    我从 TL074进行了测量。 TL071应该非常接近。 每个输入到接地的输入电容约为6pF、输入到输入的输入电容约为4pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    频率约为100kHz