This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4508:查找最适合的器件以替代竞争对手

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681736/ths4508-find-best-fit-part-to-replace-competitor

器件型号:THS4508
主题中讨论的其他器件:THS4551THS4541

大家好、

我们是否有 最适合 ADI AD8475的产品? 该放大器用于驱动16位10Msps ADC、非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我们没有像 ADI 部件那样具有集成电阻器的器件、但我们可以在衰减器配置中使用我们的标准 FDA 之一。 根据最大输入频率和 SNR 要求、我建议使用 THS4551或 THS4541。 放大器是否需要多个衰减值、或者是否可以接受固定衰减。

    此致、