This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2211A:是否将散热焊盘保持开路?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681727/opa2211a-left-thermal-pad-open

器件型号:OPA2211A

您好!

我将使用 OPA2211A 替代竞争器件 P2P。 我知道需要将散热焊盘焊接到印刷电路板上、但在上一个项目的电路板上没有散热焊盘。 我想知道 、如果我将焊盘保持断开状态、是否缺少任何指定的性能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    数据表的第10.1.1节明确指出、焊盘必须焊接到 PCB 上:

    "焊接外露焊盘可显著提高温度循环过程中的板级可靠性、
    封装剪切和类似的板级测试。 即使对于具有低功耗的应用、也是如此
    外露焊盘必须焊接到 PCB 上、以提供结构完整性和长期可靠性。"

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    散热焊盘是到 OPA2211A 背面或基板的电气连接。 我们期望将 OPA2211A 散热焊盘焊接到连接至 V-的 PC 板焊盘上。 如果它浮动、则无法确保晶体管和其他 IC 元件之间的必要电气隔离。 这可能会导致直流和交流性能下降、在最坏的情况下会出现闩锁效应。

    OPA2211A 的电气性能未通过散热焊盘悬空来表征。 即使放大器在散热焊盘悬空时似乎正常工作、也请注意裸片温度将高于焊接到电路板上的温度。 由于温度影响以及芯片上存在问题的隔离、某些直流和交流参数可能会降级。 很抱歉、我不能更具体了、但 OPA2211A 不能以这种方式运行。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程