This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8603:如何在降低增益条件下校准 Voffset

Guru**** 2849670 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8603, LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679222/lmp8603-how-to-calibrate-voffset-on-reduce-gain-condition

器件型号:LMP8603
主题中讨论的其他器件: LMP8601

请告诉我在降低增益条件下固定失调电压的想法、详细信息如下。

--------------------------------------

・μ V 与:5V、Voffset:2.5V

・在数据表第23页、RR 使用数字电位器并调节增益。  

 但当 RR 值(=增益)发生变化时、A2输入电压也会降低、因此 LMP8603的输出不能小于 Voffset。  

・如果将 RR 更改为电容器、则 Vs/2输出清晰、但客户请求的增益更高。  

・如果将 LMP8603更改为 LMP8601并增加增益条件、则可能很清楚、但会发生布局变化。

--------------------------------------

如果对恒定输出参考 Vs/2有任何想法、这将非常有用。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    我们现在将研究您的问题、并将很快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    数据表第23页的配置(如下所示)用于降低增益。  LMP8603的默认增益为100V/V  如下图所示、任何连接到 A1、A2和接地端的电阻器都将降低 A2处的电压和 LMP8603器件的总增益。  下表总结了相对于 RR 的增益趋势。  至于输出小于 Voffset 的情况、 我怀疑您的问题是您的分流器上只有正电流。  但是、您能否分享您的电路和预期电流条件的图表?  此外、您的输出与电容器"清零"是什么意思?

    图1.

    表1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    我一段时间没有听到你的声音。 我认为您的问题已经解决。 但是、如果您有任何其他问题、请随时在此处提问、或者是否与新主题中的其他器件有关。