This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA212:INA212的最小感测电压

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680893/ina212-minimum-sense-voltage-for-ina212

器件型号:INA212

您好!
我们希望在3.3V 电源轨中使用器件 INA212、请指明这是否可行?

在数据表中、最大正输出电压指定为"(V+)–0.2"。
因此、在我们的设计中、我们期望输出摆幅最大值约为3.1V (因为它在3.3V 电源轨上运行)。
INA212的增益为1000V/V、因此在上述情况下、我们需要大约3mV 的输入来获得最大输出摆幅。
请告诉我器件将识别/开始放大的最小感应电压?

如果我的输出饱和并且条件保持较长时间、请确认器件不会受到影响
谢谢
Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rejeesh、

    INA212没有最小的感测电压来开始放大。 但您的感应电压应大于输入失调电压、以使误差保持在最小值。

    如果您不违反芯片的绝对最大额定值、则输出饱和不会造成损害。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajeesh、

    感谢您在设计中考虑 TI。  Kai 说的是正确的、该器件将放大分流器上的任何电压差。  他还指出、对于较低的电流测量、Vos 会产生较大的误差。  但是、我们还建议您的最小测量电流为 最大输入偏置电流(35uA)的10倍、以避免出现较大误差。  输入偏置电流产生的误差贡献可根据以下公式进行计算。  还需要考虑其他误差、但这些误差通常较小。

    至于输出饱和、只要器件在绝对最大额定值内运行、这不会损坏器件。