主题中讨论的其他器件: INA190、 INA219
我将测试一个电流表设计、该设计使用 INA226在一系列潜在总线电压下测量电流。 总线电压由外部电源设置、然后使用 INA226和经校准的 DMM 测量电流。 INA226和 DMM 之间的差值被用来计算电流表测量的精度。 总线电压范围为2.7V 至4.0V、INA226的 VCC 为恒定4.0V。 我将使用测量的偏移值在多个负载范围内的每个电压下校准 INA226。 这样、即使低于1uA (150欧姆分流电阻器)、我也能获得优于99%的精度。 但是、获取多个读数表明、当总线电压为3.0或3.5V 时、精度通常较低(约为97%)。 其他电压也偶尔具有较高的误差读数、但并不经常。 INA226数据表中有一个输入偏置电流与共模电压间的关系图(见下面)、此图在这些点看起来是什么样子上有一个非常急剧的变化(考虑到图表的大范围、很难看到)。 由于共模电压几乎与此应用中的总线电压相同、这是导致这些点误差增加的原因吗?
在相关的注释中;+/- 3%是否可能是由于分流偏移电压? 我知道还有很多其他误差源、众所周知、低电流测量非常困难、但这一个似乎非常适合。 我使用的负载为5 M 欧姆。 总线电压为2.7V (例如)时、150欧姆分流器上的压降为81uV。 根据数据表、典型分流偏移电压为+/- 2.5uV。 这大约是分流电压的3.1%。 这听起来是否合理?