This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:OPA4348应用问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681379/opa4348-opa4348-application-problem

器件型号:OPA4348
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你好!  当我使用 OPA4348AIDR 时、我遇到了一些问题、运算放大器的输出会振荡、下面是电路图和波形。

以电路2为例、只有电路的电源、输入端没有输入信号 C106位置焊接1nF 电容、MINSIGN-B 产生振荡波、移除 C52后恢复正常。

电路1产生了另一个振荡波。

如何 τ?电路和 Δ I 的稳态、或者如何知道稳定参数。 我在 TINA 中仿真了电路。

我可以获得您的快速支持吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路2- C52_wave

    电路2:

    电路1:

    Circuit1-C25_Wave:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    哦、是的、您的电路中存在严重错误:C105、C106、C35和 C55必须移除!! 它们会引入危险的相位滞后、从而降低运算放大器的相位裕度。 结果是不稳定和振荡!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 关于在运算放大器输入端连接电容的观察结果是正确的。  稳定性 问题来自反馈电阻和输入端增加的电容所增加到运算放大器反馈环路的相移。 反馈从预期的负反馈变为某个频率的正反馈、从而在该频率下提供1V/V 或更大的增益时产生振荡。 在反馈电阻器上添加电容有助于 补偿相移、但必须适当选择该电容以实现正确补偿。  

    如果您必须在运算放大器之前进行输入滤波、并希望将滤波器电容与输入隔离、请尝试将滤波器输入电阻器拆分为两个单独的电阻器。 然后、在输入电阻器拆分为两个独立电阻器的电路点之间桥接滤波电容器。 例如、在原理图中、R61和 R67分别分为 R61A、R61B 和 R67A、R67B。 C55将连接在 R61A、R61B 和 R67A、R67B 连接引脚之间。 R61A 与 R1B 之和等于 R61的原始值等  

    必须重新计算 R 和 C 值、以满足滤波器截止要求和级的增益要求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路似乎不稳定、因此输出会自动振荡。 根据我在 TINA 中的分析(我已连接它们)、根本原因是每个放大器 t 输出上的输出电容器。

    电路1是 TINA-TI 中的第一级稳定性分析电路。 图2是此电路的测试结果。 如您所见、由于放大器的输出电阻、隔离电阻器、输出电容器构成 AOL 曲线中的极点、这是一个低频极点。 和1/Belta 交叉 AOL 曲线。 因此、这会导致27度的不良相补角、远小于45度。

    使用相同的方法可以获得第二级的结果、如图3所示。 相补角为39度、也小于45度。  

    要解决此问题、您有两种选择、即减小电容器值或增大电阻器值。 我已将第一级中的 OUT 电容器降低至470p、并获得48度的相位裕度。 第二级、我将输出电容器降低至2.2nF、获得63度的相位裕度。 您可以将其用作参考。

    有关稳定性分析的详细信息、您可以访问以下链接并观看我们的精密实验室-放大器稳定性视频。

    此致、

    将会

      

    图1.

    图2.  

    图3.

    e2e.ti.com/.../First-stage.TSC

    e2e.ti.com/.../Second-stage.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

            在运算放大器的输入端连接电容器的目的是减少手机间的干扰。 我发现手机 用的时候电路坏了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在运算放大器的输入端连接电容器的目的是减少手机间的干扰。 我发现手机用的时候电路坏了。
    因此、我想知道是否可以在运算放大器的输入之间添加电容器。
    另一个问题是电路板的输入端口中没有输入信号,但我看到您的仿真电路的输入端连接到 GND。 它对仿真有任何影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、为什么在电路中添加 L1&C6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Kai 和 Thomas 所说、应始终避免使用放大器负输入引脚上的电容器、这会导致稳定性问题。 但是、在您的电路中、大电容(100N)与反馈电阻器并联有助于对此进行补偿。 所以没关系。
    如果您实现稳定性、则应修改您的电路。 大 L1用于为电路提供直流线路、让电路具有直流稳定点。 而大 C6用于根据直流稳定点为电路分析提供交流路径。
    同样、如果您想了解有关电路稳定性分析的更多信息、请参阅我们的 TI 高精度放大器稳定性分析视频。
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-1

    此致、
    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、仅特殊的稳定性仿真需要 L1和 C6。

    在 OPAMP 的输入之间直接连接电容器并不明智。 这可以在非常有限的情况下工作。 但是、不能用标准的甲基二极管来使运算放大器应用无噪声!!

    您的电路左侧连接了什么? 您的滤波的目的是什么?

    我认为您的电路可以得到改进、使其能够更好地抵御手机间辐射。

    Kai