This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200 EMC

Guru**** 2969950 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681243/amc1200-amc1200-emc

器件型号:AMC1200

尊敬的 TI 工程师:

     我的客户在汽车 PTC 加热系统中使用 AMC1200进行电压采样、但产品无法通过 EMC RE 测试、然后客户使用 光耦合器替代 AMC1200并通过 EMC RE 测试。

    那么、在设计时如何减少 AMC1200辐射、请给出一些建议。 辐射是10MHz 吗?

    谢谢!

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    设计 EMC 合规性是需要从系统级别着手的一项工作。 如果不查看此 AMC1200应用所用的原理图和布局、就很难提供具体的详细信息。 不过、一般而言、电源滤波和适当的旁路电容器在发射和抗扰度方面发挥着重要作用。 从使用接地平面和电源平面到将输入和输出布线布置为差分信号、布局也起着重要作用。 对于 AMC1200、10MHz 可能是一个问题、但您需要查看屏幕上的波形图以查看哪些频率超出限制。 根据所涉及的规格和筛选级别、此处可能存在频率更高的组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom:
    非常感谢!