This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA330:INA330:Rset 相对于 Rtherm 的位置是否重要?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680161/ina330-ina330-is-rset-relative-position-to-rtherm-important

器件型号:INA330

我的应用要求将热敏电阻放置在距离 PCA 大约2英寸的位置、并通过电缆进行连接。 这对 PCA 上 Rset 位置的误差分析有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    施加到数据表中的 INA330 A2同相输入端的电压图 5建立施加在 Rtherm 上的电压。 通过 Rtherm 的电流 I1可跟踪 Rtherm (~10k)电阻值的任何变化。 与 Rtherm 串联添加的任何电阻都将被视为误差项。

    任何合理仪表的两英尺铜线与 Rtherm 串联只会增加几十或几百毫欧。 这表示误差电阻占总电阻的百分比。 对于给定的长度和测量仪表、线阻应在室温下相对固定。 但是、它将具有特定的温度系数、因此其电阻将随温度变化。 同样、总线电阻变化与 Rtherm 随温度变化的变化相比不会太大。

    一个问题可能尚未考虑到、Rtherm 2的连接线拾取了 EMI-RFI。 建议使用双绞线或屏蔽电缆连接热敏电阻和 INA330输入。 如果您怀疑 EMI-RFI 可能是一个重要的考虑因素、则应在 INA330输入端使用 X2Y 电容器。 此外、正确选择的铁氧体磁珠应放置在输入电缆上。 这会形成一个共模变压器、可有效衰减射频共模电流。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息反馈和额外的信息!