This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240是否可用于精密低电流测量(0.1mA 至1A、Vcm <5V)?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA226, INA114, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677856/ina240-can-ina240-to-be-used-for-precision-low-current-measurement-0-1ma-to-1a-vcm-5v

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA226INA114INA190

您好!

我想了解 INA240是否可用于精密低电流测量? 我们感兴趣的电流范围为0.1mA 至1A (VCM <5V)。  在 INA240规格上看起来不错、唯一困扰我的是输入偏置电流(90uA)、 使用高值 Rs 时会出现这种情况吗?

谢谢、

高锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您研究 TI 产品并将其发布到论坛。 遗憾的是、由于动态范围的原因、单个 INA240将无法测量0.1mA 至1A 的电流。 90uA Ib 肯定会影响低端范围的精度、但即使您使用5V 为 INA240供电并希望使用50mV 至5V 的输出范围、这也会产生100:1的动态范围。 您要感应的输入电流范围为10、000:1。

    INA226是更好的电流感应放大器或电流分流监控器(CSA 或 CSM)、因为它具有10uV 的最大失调电压(Vos)、10uA Ib 和前端16位 ADC;但是、 该范围的一半只能用于单向电流感应。 请注意、该器件是 I2C 输出器件。 因此、对于您的情况、为了从 INA226获得10、000:1的输入动态范围、您可以感应8.192uV 至81.92mV 的电压。 遗憾的是、8.192uV 基本上与最大 Vos 相同、因此在低电流下不会接近精度、除非您精确校准此输入失调电压、这将需要更多步骤、仪器仪表、实验室设备、并且需要对每个单独的器件执行此操作。

    您可以查看 INA114等仪表放大器、但需要注意如何为器件供电、以便它可以支持5V 共模。 使用 TI 的"仪表放大器输出电压与共模电压"工具、我进行了一些试验和错误、使用30V Vs+、-5V Vs-和 Vref =12V、您可以获得-157mV 至+167mV 的输入动态范围。 但是、您需要单向电流、因此如果您的偏移电压低至器件的偏移(50uV)、则仍然只有3、340:1的动态范围。

    您可以考虑使用多个放大器/传感器来拆分负责任的范围、但这在大规模生产上显然会很昂贵。 如果您想了解仪表放大器、运算放大器或互阻抗放大器的更多选项、请在以下论坛发帖或查看之前/类似的 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/t/667151

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14/p/385110/1364990?keyMatch=precision%20current%20sense&tisearch=Search-EN-Support

    e2e.ti.com/.../228733 度量

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/precision_amplifiers/f/14

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/high_speed_amplifiers/

    如果您需要有关 INA226或其他 CSM 的更多信息、希望这有助于您回帖。

    此致、

    Peter Iliya

    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    请注意、我们最近发布了电流感应放大器 INA190。 它的运行方式与 INA240类似、但其输入偏置电流要低得多(典型值为0.5pA;最大值为10nA)、因此您可以轻松地进行0.1mA 电流测量。 输出只能从 GND+0.1V 准确变为 VS - 0.1V、我们建议最高 Vs (电压电源)为5.5V、但您只能使用两个 INA190放大器勉强测量0.1mA 至1A 的整个范围。 例如、考虑使用两个 INA190、一个增益为50V/V (INA190A2)、另一个增益为500V/V (INA190A5)、两个均使用5V 供电。 如果 A2具有98m Ω 分流电阻器、A5具有1 Ω 分流电阻器、则 INA190A5将具有50mV 至4.9V 的线性输出、输入电流范围为100uA 至9.8mA。 INA190A2的线性输出电压为48mV 至4.9V、输入电流范围为9.8mA 至1A。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您提供有关 INA190的详细信息。

    根据规格、它看起来是我们应用的完美解决方案。 我将订购 EVM 进行试用。

    此致、

    Simon