This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC272:被用作具有正反馈的比较器

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680754/tlc272-used-as-comparator-with-positive-feedback

器件型号:TLC272

您好、专家、

TLC272被用作具有正反馈的比较器。 没有指定的延迟要求。  

是否存在 如下所示的实现通信器电路的特定风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    比较器应该可以工作。 但我会担心左 TLC272。 什么是输入信号"N"?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、
    中间的比较器设置工作正常。 对于5V 电源、您的输入共模范围为 GND 至4V (此信息可在数据表中找到)。 只要您保持在该范围内、您的电路就可以正常工作。 我看到您使用的是 Vref = 2.5V 作为同相输入、该输入的电压范围为0至4V。

    对于任何运算放大器、共模电压由运算放大器的同相输入设置。 因此、最佳做法是使用反相配置、这就是您在这里使用的配置。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    TLC272IDR I 版本。

    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我是否可以再次询问 U13A? 如果输入电压"N"为负、则 U13A 将仅用作放大器。 是这样吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 用于 OC 保护。 N 是连接到感应电阻器的节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    N 为负的电势是否指 N1的电势?

    Kai