This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:输出纹波问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD105, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681188/tlv3501-output-ripple-problem

器件型号:TLV3501
主题中讨论的其他器件:TIPD105

各位专家、您好!

我现在正在处理 TLV3501电路并得到一个问题。 下面的图片是我的电路原理图、PCB 和测试波形、从测试波形中可以看到、有许多纹波会影响我的系统性能。 我使用 x10探针获得测试波形。 我已经查看了一些与 TLV3501 TIPD105相关的材料、其测试结果表明 TLV3501可以输出32MHz 波形、而输出上没有任何纹波。 那么、您能否在测试、原理图和 PCB 方面为我提供一些建议、以帮助获得与 TIPD105相同的测试结果?

谢谢、此致、

RONDO7174

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    如果您看一下 TIPD105的其他图、您会发现也有纹波! 图29. 即清楚地显示了纹波。

    甚至 TLV3501的数据表也会显示纹波。 查看数据表的图9和图10。

    3.示波器探头的接地线会破坏您在此频率范围内的测量。 因此、如果您在 PCB 上靠近 TLV3501的输出引脚安装 BNC 连接器、并使用 BNC 电缆连接到示波器、则纹波将最小。

    Kai