This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2232:放大器结构问题、自动归零(斩波器)是否为?

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, LMP2234, LMP2231, LMP2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680878/lmp2232-amplifier-structure-question-auto-zeroing-chopper-or-not

器件型号:LMP2232
主题中讨论的其他器件:OPA188LMP2234LMP2231

尊敬的 TI 专家:

您能告诉我该放大器 LMP223x 是否是实现斩波方案的自动置零器件吗?

 我们有一位客户在设计噪声敏感型传感器、希望避免使用斩波放大器。

谢谢。

下面是 自动归零器件 OPA188的功能方框图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!

    通常、斩波运算放大器数据表会指示情况。 我查看了 LMP2231/LMP2232和 LMP2234数据表的详细信息、规格中没有任何内容表明它是斩波器设计。

    例如、图中的 LMP2231数据表 47、输入电压噪声与频率间的关系、显示放大器不会出现1/f 噪声区域。 该噪声与斩波运算放大器中的斩波频率混叠、并且不会显示在噪声与频率间的关系图中。 另一个指标是输入偏置电流非常低、在室温下、LMP2231的典型值约为20fA。 目前的斩波器情况并非如此;它们的频率要高得多。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nestor、您好!

    否 它不是斩波器/自动置零输入

    LMP2232是一款传统修整的 CMOS 输入级、专为与高阻抗传感器配合使用而设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas、Paul:

    感谢您的解释。