This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:PCB 冷却

Guru**** 2532660 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680491/ths3091-cooling-for-pcbs

器件型号:THS3091

你好!

我对冷却 PCB 有疑问。 我对此非常不熟悉。

我正在构建一个低噪声射频放大器、方法是在并联和桥式配置中使用多个 THS3091、以实现高达2.5W/50欧姆的功率。 我还想将电路放入接地铝外壳中以进行射频屏蔽。

运算放大器的热量被灌入 PCB 接地层。 (线性)电压稳压器的热量被灌入 PCB 电源平面

我是否应该将 PCB 连接到外壳并从外部将散热器连接到外壳?

您建议使用什么方法将 PCB 连接到具有良好热连接的外壳、同时为电源平面提供电气隔离?

(1)离开阻焊层并使用热环氧树脂/热膏

(2)取下阻焊层并使用电气隔离散热垫??

(3)去除阻焊层并使用电气隔离热环氧树脂/热膏

(4)比上述情况更好的地方??

您能否推荐 热环氧树脂/焊膏/焊盘的特定器件型号?

非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Niklas、

    我们是否讨论过这种铝外壳?

    www.gquipment.com/index.php

    这种擦除是理想的、因为它允许接地层与外壳有较大的面积接触。 通常不需要额外的散热器、因为外壳本身扮演了散热器的角色。

    如果您将加热型电源平面布置在接地层上、并且它们共用一个较大的公共区域、则整个 PCB 会因稳压器的热量而升温、并且 PCB 可通过与外壳的接地层接触进行冷却。 这通常就足够了。

    如果您在稳压器中散发大量热量、则最好在电路板外部进行预调节。 这将减少整个 PCB 必须散发的热量。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai!

    非常感谢! 你的回复非常有帮助!!!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我有另一个问题。 对于 THS3091、移除敏感引脚/焊盘(如输出引脚)下方的 GND 平面非常重要。

    如果我们现在将 PCB 与接地外壳齐平、那么我们能否在运算放大器下重新引入连续接地层?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    如果 PCB 和余割之间的距离至少为5mm、则不会造成伤害。 在我的设计中、我通常在底层有一个实心接地层、而在4层 PCB 的第二层和第三层中移除了接地层。 这在一定程度上取决于您的电路、使用的高频运算放大器、电缆等。有用的和不有用的东西。 如果您不确定、请增大距离。

    Kai