This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA336:稳定性分析

Guru**** 2538210 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA336, LMV721, OPA364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678163/opa336-stability-analysis

器件型号:OPA336
主题中讨论的其他器件: LMV721OPA364

团队、

我的客户遇到以下问题:

我尝试在 OPA336上运行 TINA/PSPICE 稳定性分析、我的图看起来不正确。  我使用了下面的电路并将其替换为 OPA336、以尝试查看我的模型是否有问题、当我绘制响应时、它看起来不正确。   TI 是否有机会提供验证我用于仿真的*。lib 所需的电路?  如果有 TINA 电路、请随时发送该电路。

 

 我希望我的仿真图会如此所示、这是来自数据表的。  使用 PSPICE 时、它离得不近、因此我不确定该电路适用于我拥有的模型。

下面是我在原始电子邮件中的测试电路中使用 LMV721 (绿色)和 OPA336 (红色)获得的图。  如您所见、OPA336 (红色)与 LMV721 (绿色)之间没有任何距离。

我使用了下面应用手册中的电路。  可能该电路配置不适用于 OPA336、这很好、但我只需要知道。  我在 PSPICE 中使用了不同的测试电路、并获得了类似的结果、因此我对实际模型提出了质疑。  我可能无法使用当前模型进行这种类型的仿真。

 

 

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    您能否向我们提供您尝试在稳定性方面评估的实际 OPA336电路?

    看起来 OPA336 PSpice 模型包含开环输出阻抗(Zo)、这对于精确的稳定性分析非常重要。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是组件值发生变化的电路、因此我可以将其发送给您。  通过 Rin 的输入来自另一个 PBA 上的 OPA364、因此他们希望在每个电路上运行稳定性分析。   这不是用于运行稳定性分析的电路、而是设计中的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    好的、从稳定性的角度来看、显示的电路并不是特别具有挑战性。 OPA336具有单位增益稳定特性、并且不 会驱动任何类型的电容负载。 因此、电路应具有固有的稳定性。 尽管如此、我仍然设置了下面显示的 TINA 电路 以进行分析。 OPA336电路中的电阻器和电容器按比例缩放到实际值。 我包含了电阻器上的一些寄生电容。 OPA336模型具有正确 的开环输出阻抗(Zo)、这是进行精确分析所必需的:

    此处显示了分析中的增益/相位图。 相位裕度为90度、这表明没有理由 存在稳定性问题。

    OPA364还具有单位增益稳定特性。 它具有较旧的混合仿真模型、 需要一小周时间才能使 Zo 正确。 我们测量了 Zo 数据、我只需  添加一个与输出串联的142欧姆电阻器即可校正 Zo。 下面是用于评估 OPA364稳定性的 TINA 电路:

    此稳定性分析的结果表明相补角为82度。 同样、OPA364电路也不存在稳定性问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuehl 先生

    您是否使用完整版 TINA 运行了分析? 我查看了涵盖稳定性分析的 TI 网上直播、我的版本(Basic)没有网上直播的交流分析选项。 我想在我们的一侧重复您的图解以验证模型、但我不确定是否有该选项。

    感谢您回来、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     我在执行原始稳定性分析时确实使用了 TINA 工业版本。 但是、我只需使用免费的 TINA TI 版本重新运行分析、并获得相同的结果。 它具有执行此级别 分析所需的所有分析功能。

    获取波特图的关键是访问 Analysis > AC Analysis > AC Transfer Characteristic。。 选择幅度和相位、然后单击确定框。   用于创建反向反馈因子(1/beta)和 环路增益曲线  的数学运算利用波特图页面上的后处理器函数。 后处理器 图标作为"+"符号出现在三个余弦波叠旁。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 重复了您在该线程中使用的电路、TINA 无法找到直流工作点。  我之前使用的电路找到了直流工作点、但波特图看起来与线程中的电路不一样。  

    电流电路(无工作点) 是 OPA336网站上参考设计的电路。  不知道为什么它可以找到我的原始电路的工作点、而不是我从参考设计开始的工作点。  我在进行编辑和运行仿真之前确实运行了参考设计。

    我之所以使用该参考设计、是因为我当前安装的 TINA 在 Spice Macros -> Operational Amplifiers 弹出窗口中没有 OPA336、并且我仍然认为我的模型/设置正在进行一些操作。

    同时、我将检查是否使用 PSPICE。

    谢谢
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我从 OPA364电路开始、该电路匹配、因此我交换了库文件并将其重命名为 OPA336、现在我得到了相同的图。 在您的端点不需要任何操作 不知道我原来的电路为什么不能正常工作、但我想我现在已经有了。

    谢谢
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很棒! 感谢您回来、让我知道您在 OPA364和 OPA336仿真中取得了良好的进展。

    我将继续并结束这个主题、让您现在可以继续。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程