This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223AIDSKT

Guru**** 2761055 points

Other Parts Discussed in Thread: INA223, INA225, INA226, INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680435/ina223aidskt

主题中讨论的其他器件:INA223INA225INA226INA233

您好!

我已选择 INA223作为立体声放大器输出的电压和监控。

我们的设计考虑了放大器输出电源 为24V、但现在我们还必须提供30V 共模电压。由于 INA223可支持高达26V 的电压。

现在我们已经包括了放大器的电流感应输出之后的分压器网络,

我们调整了分压器网络30V、应提供24V 的次级电压。

请查看我的原理图、并向 我推荐此选项的可行性。

我完成设计的时间有限。

IAM 作为耳机等待您的回复

e2e.ti.com/.../INA223-Current-sensing-feasibility.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namith、

    仿真表明、即使只有0.1%的分压器电阻不平衡也足以完全破坏芯片的性能!

    INA223的输入级是对称制造的、以将任何共模电压抑制到非常高的水平、足够高的水平、从而能够在存在高共模电压的情况下处理非常小的差分信号。 分压器的不平衡会破坏 INA223的极高输入对称性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namith、

    查看分压器对输入的影响的另一种方法是输入失调电流、这是 IB+和 IB-之间的差异。 我们没有指定该值、但如果 IB+为25uA、IB-为24uA、则会立即产生18mV 的偏移。 这意味着如果分流电阻器上的压降为48mV、那么 INA223实际感测到的电压将为30mV。 这不是一个稳健的设计。 此外、输入差分阻抗为2.5k Ω。 添加与该值相当的输入电阻器会产生一个明显的分压器、这将进一步降低 INA223实际感测到的电压。
     
    使用可编程增益 INA225可能会更好、因为该器件可支持高达36V 的共模电压、具有更好的带宽、并且比 INA223便宜。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复、

    但我们必须同时监控电压和电流监控(功率)、因此我们选择了

    现在、我们已经没有时间了。  

    请建议使用与 INA223相似的 IC 来测量电压和电流监控(功率)

    那么、您建议使用 INA225 来测量电压和电流吗?

    此外、INA223和 INA225频率和增益图也适用于我们的设计、但我们的问题是根据数据表 INA225只测量电流。

    我们能否同时测量电压和电流?

    请推荐可测量电压和电流的 IC,共模电压最高可达30V-36V

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Namith、

    INA225只能提供电流测量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    我理解您的担忧。 您需要的带宽是多少? INA223是唯一一款包含功率监控器和模拟输出引脚的电流感测放大器(CSA)。 我们有功率监控器、但它们通过 I2C 或 SMBus 报告分流电压、电流和功率。 这些器件通常具有内部500kHz Δ-Σ ADC、转换时间低至140us。 它们可以支持36V 共模电压、并且可以自动调节其增益。 这些器件的示例包括 INA226或 INA233、您可以在此处查看其他功率监控器:
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用