This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:存储温度

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680528/lmh6611-storage-temperature

器件型号:LMH6611

您好!

您能否为 LMH6611MKE/NOPB 提供存储温度范围?

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    LMH6611MKE/NOPB 是 MSL1产品。 因此、根据本文档

    www.ti.com/lit/an/spraby1/spraby1.pdf

    将其保持在30°C 和85% RH 以下。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Kai。

    不过我有点困惑。 该器件的工作温度为-40至125°C 您是否说存储温度低于工作温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    数据表中未指定存储温度范围、因此使用-40至125°C 的环境温度范围是安全的。通常、绝对最大存储温度范围略高于此边界。

    关于 Kai 提到的 MSL 等级应用报告、MSL1等级表示器件在相对湿度低于85%的情况下保持在30°C 以下时的寿命不受限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Micah!